This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:P82B96DR 的结温

Guru**** 2896370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617770/p82b96-junction-temperature-of-p82b96dr

部件号: P82B96

我们使用相同的 IC 进行 I2C 扩展。 请提供同一 IC 的结温。

 

谢谢、

Sachin a K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    数据表中未列出结温。 预期应用是否在高温下使用该器件?  

    是否可以将 TA = 85°C 环境工作温度规格用于您的应用?  

    此致、

    Tyler