This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C363:数据启用意外行为

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617586/ds90c363-data-enable-unexpected-behavior

器件型号: DS90C363

您好:

 

我们在传统产品中使用 DS90C363、并看到在大约一个时钟周期的水平消隐期间将数据使能置为有效。 这是预料之中的吗? 我们正在进行更多测试、但我们不认为这些测试是通过 DRDY 引脚驱动的。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的留言。 我们的团队目前因公共假日而不在办公室。 当我们返回星期二、2026年2月17日 时、我们将回复您的申请。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    您能否分享如何在额外的时钟周期内发现 DE(数据使能)生效? 您还可以在 DE 引脚上 DS90C363 的输入端探测、以检查它。

    此致、
    Ikram