This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:地址引脚冲突信息

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617231/tca6408a-addr-pin-conflict-information

部件号: TCA6408A

您好:

数据表提到了多个位置为了将 ADDR 位设为高电平、必须将 ADDR 引脚直接连接到 VCCP。 不过、布局图示例(图 11-1)展示了连接到 VCCI 的引脚。 您能澄清一下吗? 更有意义的是、ADDR 将使用与 SCL 和 SDA 相同的电源、但数据表中的 VCCP 列表有多个位置。

我问这个问题是因为在我们的电路板中、我们的 ADDR 连接到 VCCP、因此会出现异常行为。 我们将 VCCI 设置为 3.3V、将 VCCP 设置为 1.8V、但当我们连接默认保持高电平的 SDA/SCL 引脚(连接到 VCCI)时、我们在 VCCP 上测得的电压为 2.8-3.1V。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    ADDR 引脚以 VCCP 为基准。 请参阅建议的运行条件。  

    您是否有可以分享的原理图?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @ty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler Townsend 您确认数据表中的图 11-1 是错误的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mustafa、

    我们的应用程序团队目前因美国假期而不在办公室。 我们的回复可能会出现延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    图 11-1 看起来不正确。 ADDR 应连接到 VCCP、因为电压以 VCCP 为基准。 这将需要更新数据表。  

    此致、

    Tyler