This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:DP83848I 引脚对引脚替代

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I, DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617623/dp83848i-dp83848i-pin-for-pin-alternative

器件型号: DP83848I
主题: DP83848C 中讨论的其他器件

我们的 PCBA 供应商最近告知我们、他们获得 DP83848I 的交货周期是 270 天。 我们正在与供应商核实这一交货周期为何如此长、以及可以采取哪些措施来缩短交货周期。
我们必须找到替代器件、因为我们不能保证交货周期可以缩短。
在看似彻底的搜索后、我们找不到引脚对引脚兼容的器件。 最接近的匹配项是 DP83848C、由于温度等级、该器件无法使用。

我们想确认是否遗漏了任何引脚对引脚兼容的潜在替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shimasaki-san、  

    我认为 DP83848I 没有 P2P 器件。 我建议直接联系 TI、看看我们是否能帮助您缩短交货周期。  

    此致、
    j