This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:原理图审阅

Guru**** 2900770 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1021A-Q1, ESD1LIN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617080/tlin1021a-q1-schematic-review

器件型号: TLIN1021A-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD1LIN24-Q1

尊敬的 TI 团队:
请查找 LIN - TLIN1021A-Q1 的原理图以进行审阅、并在此分享您宝贵的反馈。 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirthathaarani:

    谢谢、原理图总体上看起来很好。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    以下是根据我的修订要求更新后的原理图供您审查:

    1. INH 引脚未使用。

    2.在 LIN 总线上添加了一个 ESD 二极管。

    3.在 EN 引脚上移除了 100Ω 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirthathaarani:

    看起来不错。 但是、建议将 ESD 二极管放置在更靠近连接器的位置、并将总线电容放置在更靠近 IC 引脚的位置。

    还请帮助推广 ESD1LIN24-Q1、谢谢。

    此致、

    Michael。