This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:具有 3.3V IO 逻辑的 IBIS 模型

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617542/tcan1044a-q1-ibis-model-with-3-3v-io-logics

器件型号: TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044-Q1

尊敬的团队:

我代表客户发帖。

我知道 TCAN1044A-Q1 IBIS 模型也用于 TCAN1044A-Q1。 但是、该型号与 5V 兼容。 是否有 3.3V 电源? 或者、是否可以针对 3.3V 修改现有模型?

谢谢!

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您还可以看到  适用于 3.3V CAN IBIS 仿真的 TCAN33X IBIS 模型、谢谢。

    此致、

    Michael。