This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:请求进行原理图检查 (TPS259530)。

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617120/tps2595-request-for-a-schematic-check-tps259530

器件型号: TPS2595

此问题与我发布的前一个主题相关。
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1607255/tps2595-request-for-a-schematic-check-tps259530/6195569

 -背景-
本讨论的目标是以下配置中的“电路板 1“:
配置:USB Type‑C 连接器<->板 1(配备 TPS259530DSGR)<->板 2(直流‑直流/电池电路)
角色:电路板 1 旨在当电路板 2 出现异常情况(例如故障)时切断电路板 2 的电源。

 -问题-
当连接有故障的电路板 2 时为电路板 1 供电、TPS259530DSGR 和电路板 1 上的 PCB 达到 90°C 周围的温度。
由于电路板 1 非常紧凑、我担心用户不小心触摸会导致烫伤。
作为对策、我用 NTC 热敏电阻替换了连接到 TPS259530DSGR EN/UVLO 引脚的‑Ω 下拉电阻器。
因此、我能够将电路板和元件的温度降低(限制)到 60°C 周围。

在我看来、这种修改没有任何重大缺点。
不过、如果使用 NTC 热敏电阻替换电阻器存在任何潜在缺点或设计问题、
感谢您的见解。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    缺点可能是  ,所以当温度升高时,下拉电阻器的电阻降低,因此 EN 引脚的电压可能会增加到超过它可以保持的最大电压,从而电子保险丝被损坏,所以你能帮助我告诉下拉电阻器的电阻范围是多少  

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的回复和分享您的想法。
    NTC 热敏电阻的阻值变化如下、例如:
    0°C = 4.29 μ A / 25°C = MΩ μ A / 60°C = 187kΩ MΩ。
    根据计算结果、我相信 EN 引脚电压如下所示:
    0°C = 4.25V / 25°C = 2.86V / 60°C = 1.00V“。

    因此、我认为 EN 引脚电压不会超过其额定值。
    请您确认一下。

    (我想上传显示 IC 温度和测得的 EN 引脚电压的图形,但发生了错误,因此我仅分享这些数值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据很有用、

    您可以安装热敏电阻

    此致、

    Sailendra