This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401PZPEVM:TFP401 在消隐期间输出意外脉冲

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615115/tfp401pzpevm-tfp401-outputs-unexpected-pulse-under-blanking-period

部件号: TFP401PZPEVM
主题: TFP401 中讨论的其他器件

尊敬的 Sirs:

在我的工程中、发现以下问题:

 “TFP401 在消隐周期内输出意外脉冲。“

 

unexpected_pulses.pdf 

 

条件:

我的项目:视频数据转换器的 DVI 到 3G-SDI

(1) 视频数据根:PC >HMDI >HDMI-DVI 电缆>DVI-D 输入转换器>TFP401 >FPGA

(2) 转换器中的 EDID 1.3(256 字节)

(3) PC 视频输出:1920x1080、60Hz、RGB

请通过您的知识和经验告诉我问题的原因。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    三个 TMDS 通道用于在有效显示时间(DE =高电平)内接收 RGB 像素数据。 相同的三个通道还接收控制信号 HSYNC、VSYNC 和用户定义的控制信号 CTL[3:1]。 这些控制信号在非活动显示或消隐时间接收。 DE =低电平时为消隐时间。

    您能否将 DE 包括在测量中?每个脉冲之间的频率是多少?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    非常感谢您的支持。

    `s DE Δ V 行为、请参阅随附的测量表。

    它看起来像 HSYNC 周期和其他信号在 DE 上的周期。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../unexpected_5F00_pulses_5F00_Freq.pdf

    Kazuhiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuhiro - San

    在源代码本身上、它是否禁用了音频、并且只将视频发送到 TFP401?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    感谢您的快速答复。

    我没有从 PC 发送到 TFP401 的音频启用/禁用设置信息。

    但是,我有如下其他信息:

    (1) 当 PC 更改为具有 DVI-D 接口的另一台 PC 时、TFP401 的 HSYNC 输出停止。

    (2) 视频数据转换器  不支持音频。

    谢谢、

    Kazuhiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuhiro - San

    您能否分享您的原理图进行审阅?

    (1) 当 PC 更改为具有 DVI-D 接口的另一台 PC 时、TFP401 的 HSYNC 输出停止。

    是否能够看到视频输出? 这看起来与 消隐期间输出意外脉冲不同。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

     我很抱歉晚才回复。 本周我一直在研究寻找解决方案。

    最后、我发现转换器中的修订版 EDID 消失了意外的脉冲。

    EDID 的修订点为:  

    PC 可访问的 EDID 块区域限制为 128 字节。

    这意味着 PC 可以使用 EDID 基块中的信息、而 EDID 的扩展块 被忽略。

    根据我的想法、扩展块具有音频功能描述符、PC  在消隐期间发送音频数据、因此 PC 必须通过获取 EDID 扩展块中的信息来向转换器发送音频数据。

    通过禁用 EDID 的扩展块、意外脉冲会从计划周期中消失。 (参见随附的波形。)

     我 通过更新转换器中的当前 EDID 来解决此问题。

    非常感谢您的帮助和 advice.e2e.ti.com/.../DE_5F00_waveform_5F00_revised_5F00_EDID.pdf