This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:电源电压为 3.3V 的 P82B715DR 部件

Guru**** 2889030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618792/p82b715-p82b715dr-parts-with-supply-voltage-of-3-3v

部件号: P82B715

image.png

我们使用了电源电压为 3.3V 的 P82B715DR 器件、但数据表显示了 4.5V 的建议范围。 特性仍显示为 3V。 您能否帮助验证是否适用于 3.3V?是否可能存在同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jignesh:

    该器件可在低至 3V 的电压下工作、从而注意 (1) 低于建议运行条件:  

    对于时序关键型应用、您可能希望在更高电压下使用、但对于大多数 I2C 应用、这不是问题。  

    此致、

    Tyler