This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:20 端口 USB 集线器原理图审阅

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618599/tusb2077a-20-port-usb-hub-schematic-review

器件型号: TUSB2077A

我正在设计一个 20 端口 USB 集线器、以扩展主机控制器的功能。 如果可能、我附上了原理图的 USB 集线器部分以供审阅。

集线器由支持 5V、4A 的壁式适配器自行供电。

20 个 USB 器件将永久安装、因此在电路板上电时已经插入。

USB 设备的平均电流消耗为 20mA、每隔几分钟出现一次大约 200mA 的短尖峰。

非常感谢您的帮助、祝您度过美好的一天!

 

GEM4NFC 面板编程器 USB Hub.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph:

     我正在进行原理图审阅、工作将于明天完成。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 U2 TUSB2077:

    1;下游端口需要类似的原理图

    2:需要靠近引脚 9 和 46 的 0.1uf 电容。

    3:如果不使用、则将 DP/DM 保持悬空状态

     我将 在明天介绍 TUSB2046。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-下行端口是其他 5 个 USB 集线器。 这些集线器部分上有串联电阻器和 22pF 电容器。  

    我已使用您的注释更新了原理图、并更正了 5 个下游集线器上的一些网络名称错误。

    e2e.ti.com/.../7838.GEM4NFC-Panel-Programr-USB-Hub.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB2077、  下行端口上仍需要 15k PD 和串联电阻器。

    对于 TUSB2046、从 Hub2 切换到集线器 5

     需要将 DP 连接到 DP、将 DM 连接到 DM。

     为每个 VCC 添加 0.1uf

    好极了

    Brian