This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:SFD 功能

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618778/dp83822i-sfd-function

器件型号: DP83822I

我对 SFD 功能有疑问。
在数据表的第 8.3.3 节中、SFD 功能为:LED_0、LED_1 (GPIO1)、COL (GPIO2)、RX_D3 (GPIO3) INT/PWDN_N 和 CRS 引脚。
在数据表中、
“ IEEE 1588 PTP 引脚选择寄存器 (PTPPSEL、地址 0x003E) 能够将发送和接收指示路由到 LED_0 (GPIO1)、COL (GPIO2)、CRS 和 INT/PWDN_N、“
引脚和标识。

 

LED_0 (GPIO1) 是否为 LED_1 (GPIO1) 的拼写错误?
如果不是拼写错误、LED_0、CRS 引脚从寄存器 0x003E 设置。 识别分配给 GPIO 引脚时、由寄存器 0x0462、0x0463 设置这一点是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于上述内容、请告诉我们需要更改的寄存器设置。
    地址设置值
    0x0017 0x0062
    0x003E 0x0035
    0x0462 0x8300
    0x0463 0x0005
    0x0467 0x0EE3
    如果需要任何设置、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oka-San、  


    LED_0 (sfd) 是否为 LED_1 (GPIO1) 的拼写错误?

    这似乎是 LED_1 (GPIO1) 的拼写错误。

    寄存器写入的目的是什么? 如果没有这些信息、就很难确认寄存器设置是否正确。  
    此外、0x467 是只读寄存器。  

    此致、
    j