This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AI:10BASE T

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AI, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618356/dp83826ai-10base-t

器件型号: DP83826AI
主题: DP83822I 中讨论的其他器件

DP83826AI 是否支持 10BASE-T、还是仅限于 10BASE-Te?

根据数据表中的说明、我知道节能以太网在默认情况下处于禁用状态。
在这种情况下、器件以 10BASE‑T 运行是正确的吗?
我还知道、默认情况下、增强模式与基本模式都禁用了 EEE。
这种理解是否正确?
此外、在自动‑协商过程中、如果任一侧禁用了 EEE、则我知道不支持 EEE、链路将仅以 10BASE‑T 运行
这是正确的吗?

 

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    DP83826A 默认启用 10Base-Te、但不支持 10Base-T 10Base-T 和 10Base-Te 的唯一区别在于 MDI 信号的 Vpp、其中 10Base-Te 比 10Base-T 具有更低的 Vpp、以便节省电力。  
    由于是这种情况、DP83826A 默认为始终以较低 Vpp 发送 10M MDI 信号、不能配置为以更高 Vpp 发送信号。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第 8.3.3.1 节“节能以太网概述“中、显示“节能以太网必须通过寄存器编程启用“。
    这是否意味着 EEE 默认处于禁用状态?

    我还想确认有关的问题 DP83822I 、这是否支持 10Base-T?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该陈述指的是 100M EEE。 100M EEE 和 10Base-Te 工作方式不同。 10BASE-Te 和 10Base-T 传输信号以相同的方式传输、但 10Base-Te 传输信号具有较低的 Vpp。 在 100M EEE 中、MAC 通过发送信号将链路伙伴置于低功耗状态或唤醒链路伙伴以进行信号传输。默认情况下、100M EEE 处于禁用状态。

    DP83822 也不支持 10Base-T

    您可以从以下文档阅读有关节能以太网的更多信息: https://www.ti.com/lit/pdf/snla265

    此致、

    j