This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AI:PHY 地址

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618349/dp83826ai-phy-address

器件型号: DP83826AI

根据“表 8-44。 PHYCR 寄存器字段说明“在 DP83826AI 数据表中、PHY 地址为 5 位。

但是、我只能为 PHY 地址找到三个搭接引脚。

哪些信息是正确的?

如果 PHY 地址为 5 位、哪些引脚对应于 PHY_ADDR[4:3]配置 (strap)?

DP83826AI PHY address.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  


    DP83826A 在每个 strap 配置表中具有 8 个可配置的 PHY 地址。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PHY 地址本身为 5 位、但在启动时只能通过配置 (strap) 来配置低 3 位。 这种理解是否正确?

    如果是、那么高 2 位的默认值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的。 上两位 值默认为 0。 可用的 PHY 地址为 0 到 7。