This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11-HT:可在高温条件下提供速度等级

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11-HT, SN65HVD11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618384/sn65hvd11-ht-speed-grade-availabillity-for-high-temperature

部件号: SN65HVD11-HT
主题: SN65HVD11 中讨论的其他器件

您好支持团队:

我们正在为高温应用开发一个带 RS485 接口的电路、而对于 SN65HVD11-HT、数据表介绍了 3 个速度等级、但只能看到 SN65HVD11。 SN65HVD11-HT 可在 210°C 温度下使用。 和 32 Mbps?

加注口

弗兰茨·斯特默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz、

    是、这适用于 210 个温度范围。 不过、该收发器范围仅可在高达 10Mbps 的速率下运行。 请参阅 SN65HVD11-HT 产品页面底部的表。 其中列出了器件的不同及其相应的温度范围:

    否则、如果您需要>32Mbps(半双工,单通道)的 RS RS-485 收发器、则我们当前支持的最高温度为 125°C。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的快速回答、现在已经很清楚了。

    此致、

    Franz