This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:晶体时钟电路中需要上拉电阻器

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618346/tl16c754c-necessity-of-pull-up-resistors-in-crystal-clock-circuits

器件型号: TL16C754C

由于竞争产品的 EOL 和 TL16CP754CIPM、但有一个区别。

这是因为竞争对手的 IC 具有用于晶体电路的内部上拉电阻器、无需外部 1M Ω。

由于引脚兼容性且无需更改电路、是否可以在不使用 Exterenal 1Mohm 上拉电阻的情况下使用 TL16CP754CIPM?

一些应用手册的原理图中没有外部 1M Ω 上拉电阻器、因此请让我确认一下。

 

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我推荐使用 1M Ω 电阻器。 我的理解是、上电期间存在电阻器、以帮助开始振荡。 由于我们的器件在内部不包含该电阻器、因此我建议在外部放置一个电阻器。

    您是否可以在那里组装该电阻?  

    - Bobby