This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S015A:5V 升压 (5Vout) 最大电流和短路保护模式

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617959/tpd12s015a-5v-boost-5vout-maximum-current-and-short-protection-mode

器件型号: TPD12S015A

您好! 您能否确认该 5Vout 可提供的最大电流? 我相信 500mA 会将器件置于短路保护状态。

 

达到这个最大值后、器件行为是什么?  

 

谢谢、

Cameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    5V 电源引脚 F1 可为 HDMI 接收器提供稳定电流的 55mA。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果我拉了更多 55mA、会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 55mA 为典型值时、绝对最大 I_out 为 100mA。

    ~55 μ V 100mA、器件可能仍按设计正常工作;当> 100mA 时、无法保持 5V 电压并将下降、并且可能触发 OCP。

    BR、

    Ke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果拉取 100mA、电源轨会下降还是关断至 0V? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里没有说明 OCP 的工作原理、因此我不清楚。 通常、OCP 会执行关断、而不是执行电流钳位/轨压降。

    BR、

    Ke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    是否有办法确认 OCP 故障模式?

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您需要详细信息的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望了解客户在插入 HDMI 电缆时的体验、因为该电缆会消耗过多的电力。 例如、他们是否会观察到完全断开连接或某种形式的欠压行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    1.我没有看到任何公开发布的关于 OC 机制的信息。  

    2.根据 HDMI 规范 2.2 如果电缆 拉得太多,这是一种故障情况,我相信您应该看到断开连接

    3.使用您的硬件设计进行测试以验证是否建议。

    BR、

    Ke Wang