This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:带粘性盖带的卷带

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618227/ds90ub933-q1-reels-with-sticky-cover-tape

器件型号: DS90UB933-Q1

TI 团队大家好。

昨天、SMT 系列的卷轴出现了一些质量问题。 卷筒中的组件一直粘在盖带上。 他们尝试了不同的卷轴、仍然有问题、换了很多次、不再有问题。

 

9023291: 2 卷。

9021317:6 卷。

 

据我所知、在图纸中、没有与卷带盖板卷带相关的任何外部规格或要求

 

鉴于这种粘性盖带情况异常、是否可以查看您的团队最近在其终端发生的变化(例如胶带供应商,胶粘剂配方或存储和处理条件)?

请告诉我您的意见。

提前感谢您、

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paola:  

    有关该主题的问题、建议联系分配给您的现场质量工程师。 请告知我们在查找此联系信息时是否需要帮助。  

    此致、

    Zoe