This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS32-SP:Callisto TI 器件问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS32-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617615/sn55lvds32-sp-callisto-ti-parts-questions

器件型号: SN55LVDS32-SP

  • SN55LVDS32-SP 与 SN55LVDS32W 相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheyleen:

    今天是一个假期。 请提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheyleen:

    它们将具有相同的功能、但主要区别在于资格认证。 SN55LVDS32-SP 是一款航天级器件、采用不同的制造工艺来确保辐射耐受性和质量符合 DLA/QML 标准。 SN55LVDS32W 不是航天级产品、也没有与 SN55LVDS32-SP 相同的保证。  

    此致、

    马特