This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:短路保护 — 保护 TXS0102 的最佳方法

Guru**** 2894810 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102-Q1, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618908/txs0102-q1-short-circuit-protection---best-method-to-protect-txs0102

器件型号: TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0102、TXU0102-Q1

您好:  

我目前在确定最佳前进路径以充分保护 TXS0102 免受 IO 端口处直接短接至 GND 的影响方面面临着一个问题。

 

理想的前进路径是否是取决于器件最大电流输出的串联限制电阻器? 我们的电路使用 TXS0102 通过 STM32 IC 驱动 APA102 时钟/数据信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 用作无源开关。 只有边缘加速器会主动将线路驱动为高电平、并且它们会运行很短的时间。 对于 TXS 本身、无需短路保护。 (您可能需要保护 STM32 的输出引脚。)

    APA102 信号是单向信号;请考虑 TXU0102-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我刚刚看到了这种架构、这是合理的。 如果电路板中包含提供数据/时钟信号的布线、STM32 很可能发生短路。  

    我想选择该部分、但我们在设计上远远不够、主张进行变革会激发整个测试Disappointed

    谢谢克莱门斯!