This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI 故障

Guru**** 2865090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618614/tusb4020bi-tusb4020bi-malfunction

器件型号: TUSB4020BI

尊敬的团队:

我们在设计中使用 TUSB4020

我们已从集线器连接 FT4232 和 CY7C68013A。 突然、我们在一些电路板中看到以下问题。 电源和时钟正常  

我看到 GRSTn 有时会变为高电平、即使在稳定的 3.3V 几个电路板之前也是如此。 但是、在这些板上连接 USB 时没有出现任何问题

您能就以下问题向我们提供一些意见吗

等待您的重新部署

 

 

谢谢、

Rohini

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohini:

      您能否先发送原理图进行审阅?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Brain、

    请在下面找到 sch

    谢谢、

    Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohini:

      我在原理图中没有发现任何问题。

       FT4232 和 CY7C68013A 是否连接到集线器下行端口? 他们是否需要 VBus 开始工作?

       1.1V、3.3V 和 GRSTz 信号的波形可以吗?

    好极了

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Brain、

    是、 FT4232 和 CY7C68013A  连接到集线器下行端口。 这些设备自供电。 从电路板电源轨获取电源、而不需要 VBUS

    PFA- 1.1V、3.3V 和 GRSTz 上电序列

    注意:

    1.在某些电路板上,我们看到 GRSTz 在 3.3V 不处于稳定状态之前会变为高电平。 但该电路板没有出现任何问题

    当我们尝试将 GRSTz 引脚上的电容值增加到 2.2uF 时、我们没有看到集线器行为发生任何变化

    2.以前我们的  下游路径上大多只有 CY7C68013A、并且  在我们的大多数电路板中使 FT4232 处于复位状态

    现在、我们已 在我们的最新设计中启用了 FT4232 和 CY7C68013A(均为外置复位)。 我们开始在此版本板上看到此问题

    谢谢、

    Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohini:

      从波形看、开机顺序正常。

      被测电路板的故障率是多少? 您是否还可以发送下游端口原理图?

    此致

    Brian