This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:S/O#493849 (PN#TCA9802DGKT)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615748/tca9802-s-o-493849-pn-tca9802dgkt

器件型号: TCA9802

尊敬的支持团队:

你好。

您能否在下面帮助我的客户审核问题并提供建议?

根据客户:

PN #TCA9802DGKT  

您能否再次确认铅涂层的颜色是否正常?

NiPdAu(镍‑钯‑金)引线镀层

Snipaste_2026-02-10_17-09-49.jpg

根据数据表、精加工包含黄金。

因此、这应该不是问题。 但是、请再次向 TI 重新确认。

谢谢。

此致、

Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    引线镀层为 NiPdAu。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的更新。

    客户对看起来像氧化的导联颜色的变化有进一步的询问。

    您可以回顾一下并提供建议吗?

    根据客户:

    要添加、观察到的情况是否正常、如下面的常见问题快照中所述?

    请参阅以下来自原始零件的铅照片。

    根据以下照片、它看起来像是引线的氧化。 请提供以下情况的可能原因。

    谢谢。

    此致、

    Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    如果您怀疑这是 TI 缺陷、请咨询 IC 质量故障分析系统。 谢谢。  

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    此致、

    Tyler