This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330G:TIDA-01238:器件关断状态期间的电阻器端接

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619101/tcan330g-tida-01238-resistor-termination-during-device-off-state

器件型号: TCAN330G
主题中讨论的其他器件: TIDA-01238

您好、  

我考虑根据 TIDA-01238 实施光电继电器来切换端接电阻器。
但是、我不确定如果采用此实现的节点断电会发生什么情况。 从逻辑上讲、光电继电器会断电、端接也会丢失、但 CAN 收发器也会断电并关闭。 在节点预计具有 CAN 端接的拓扑中、这是否是问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    担心 CAN 收发器将关闭。 不过、其他节点/总线需要正确端接、可能会出现阻抗不匹配并观察反射。 建议始终确保即使在未通电时也进行正确的端接(可能使用常开电源轨,也可能考虑使用带有可拆卸跳线的固定端接进行维修)、或者如果可以将其移除/断电、则可能不会将其分配为终端器、谢谢。

    此致、

    Michael。