This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232EVM:TLK10232EVM 作为 FPGA 设置的互操作性测试目标

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619022/tlk10232evm-tlk10232evm-as-interop-test-target-for-fpga-setup

器件型号: TLK10232EVM

我正在寻找一款可用作 FPGA 10G Base KR 特性的互操作目标的外部电路板。 但是、我的 FPGA 的 10G Base KR 只会路由到 FMC+ SMA 连接器。 因此、我希望获得有关 TLK10232EVM 功能的更多信息以实现此设置。

FPGA -> FMC+ SMA -> SMA 电缆-> TLK10232EVM

我们正在寻找的测试是 AN/LT 和一些基本流量测试。

谢谢  
此致
司杰