This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1576-Q1:测试您的器件的超快途径?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145EVM, TCAN-SOIC14-EVM, TCAN1576-Q1, TCAN1472-Q1, TCAN-SOIC8-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618895/tcan1576-q1-quickest-path-to-test-your-parts

器件型号: TCAN1576-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TCAN1472-Q1、TCAN1145EVM、 TCAN-SOIC8-EVM、TCAN-SOIC14-EVM

你好

我想使用您的器件在 3 节点 CAN FD 网络上进行评估:TCAN1576-Q1(具有 SPI 和总线故障检测功能)和 TCAN1472-Q1 (8 引脚 CAN FD)。

1.我应该订购什么评估板?

2.在哪里可以快速测试节点之间的移动数据包?  

3.我还需要购买微控制器 EVAL 板(没问题)。

4.告诉我测试您的零件的最快途径?   

 谢谢

巴克·帕特尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Buck、

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    1.您可能需要订购我们的 TCAN1145EVM 以测试 TCAN1576 器件。 这款 EVM 中内置了 MCU。 TCAN1576 只是 TCAN114x 系列 SPI 控制收发器支持 CAN SIC 功能的版本、因此 EVM 可正常工作。 您可以订购适用于 TCAN1472 收发器的 TCAN-SOIC8-EVM。  

    2.我们有 TCAN114x 系列的起始代码,这与 TCAN1576 几乎相同。 它不会立即运行、但会让您成交。 只需给我  发送一封电子邮件到 ethan.s@ti.com、我就可以将其发送给您。  

    3.这视情况而定,但可能不是,因为 TCAN1145EVM 有一个内置的。 但是、如果您要使用自己的、可以通过配置 TCAN1145EVM 来执行此操作。  

    TCAN1576 收发器的另一种选择是更简单的 TCAN-SOIC14-EVM。 这是一个适用于 14 引脚收发器的通用板、但您需要一个支持 CAN 的外部 MCU。  

    此致、

    Ethan