This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DS941/948 技术查询

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615832/ds90ub941as-q1-technical-query-for-ds941-948

器件型号: DS90UB941AS-Q1

神父:

客户有以下需求需要 BU 帮助检查:

1.在 DE(数据启用)模式下、Ser (941) 和 DES (948) 是否检测 HSync/VSync 极性? 极性配置是否影响串行器/解串器链路?
 
2.在 DS948 的默认配置下,HSync 和 VSync 的默认极性是多少(高还是低)? 是否有特定的寄存器来修改这些极性?
 
3.如果 DS941 配置为 DE 模式、HSync/VSync 设置为“低“、而 DS948 保持默认配置、这种情况是否会导致显示异常? 发生这种情况的概率是多少?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    [quote userid=“131812" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615832/ds90ub941as-q1-technical-query-for-ds941-948 在 DE(数据启用)模式下、串行 (941) 和 DES (948) 是否检测 HSync/VSync 极性? 极性配置是否会影响串行器/解串器链路?

    是的、即使传入信息仅处于 DE 模式期间、FPD-Link 器件仍会尝试解析“HS"和“和“VS"。“。 DE 可配置为不同的极性。

    DSI HS 和 VS 极性可通过 941AS 上的 DSI 控制寄存器进行翻转。

    在 948 中、可通过 FRC 寄存器翻转 DE、HS 和 VS 极性。

    [quote userid=“131812" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615832/ds90ub941as-q1-technical-query-for-ds941-948 在 DS948 的默认配置下、HSync 和 VSync(高或低)的默认极性是多少? 是否有特定的寄存器来修改这些极性?

    默认为高电平有效、FRC_CONTROL 寄存器是用于更改极性的特定寄存器。

    改变极性的预期是什么? 传入数据是否应处于低电平有效状态?

    [quote userid=“131812" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615832/ds90ub941as-q1-technical-query-for-ds941-948 如果 DS941 配置为 DE 模式、HSync/VSync 设置为“低“、而 DS948 保持默认配置、这种情况是否会导致显示异常? 发生此类事件的概率是多少?

    我认为这会导致一些异常、因为 941AS 没有本机 DE 模式、始终期望 HS 和 VS 传入 DSI 接收器、至少有 HSS 和 VSS 数据包。

    如有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel:

    感谢您的答复。

    附件是测试波形。

    您能否重新确认修改寄存器 0x29 中的极性是否在正常模式下确实生效、或者仅在 FRC 模式下受支持?

    e2e.ti.com/.../941.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    感谢您提供详细的分析、我 将尽快与您联系确认。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiawen、

    您能否重新确认修改寄存器 0x29 中的极性是否在正常模式下确实生效、或者仅在 FRC 模式下支持它?

    这种影响仅在 FRC 模式下发生、此外;

    是的、即使在传入信息仅处于 DE 模式期间、FPD-Link 器件仍会尝试解析“HS"和“和“VS"。“。 DE 可以配置为不同的极性。

    需要进一步说明的是、如果 SER 侧接收的是仅 DE 信号、它将直接将其传递给 DES — 它将由接收器/显示屏来提取该信号并对其进行解释。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Miguel