This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:RS485 收发器 SN65HVD3082E

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E, THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618810/sn65hvd3082e-rs485-transceiver-sn65hvd3082e

部件号: SN65HVD3082E
Thread 中讨论的其他器件: THVD1400

我对 RS485 收发器 SN65HVD3082E 有疑问:

 

遗憾的是、在其中一款 PCBA 中、我们仅为 SN65HVD3082E 提供 3、3V 的电压(尽管其规定的电压仅为 5V)。 到目前为止、带收发器的电路板运行良好、我们偶然发现了这个错误。

  • 考虑此设计误差的重要性如何?
  • 是否很可能出现问题?
  • 可能会出现什么问题?

 

提前感谢您的帮助。

 

此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    最终、答案是否定的 您确实不应在 5V 收发器的 3.3V 下运行、因为我们对这种情况进行了零验证。 它可能磨损得更快、不符合 RS RS-485 标准、并在负载过大的网络中导致通信问题。  

    不过、SN65HVD3082E 是一款常见的收发器、在这种收发器中、我们有多个可接受 3.3V 电压的引脚对引脚替代选项。 我想了解 THVD1400。 总体而言、这是一款新型收发器、具有更高的驱动器性能和内置 IEC ESD 保护功能、而且价格更便宜一些。 只需选择相同的封装、您应该能够以相同或更好的性能丢弃 THVD1400。 器件产品页面底部列出了确切的可订购器件型号、右侧有一个按钮可供您订购免费样片进行测试。   

    此致、

    Ethan