This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:在 80°C 以上停止工作

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617234/thvd1424-stops-working-above-80degc

器件型号: THVD1424

我最近重新设计了用于支持 THVD1424RGTR RS485 器件的设计、因为该器件具有可编程终端。 这是唯一的变化。 这项工作需要由于引脚排列差异而更改布局覆铜。

之前的设计使用了 Holt Industries 的一种更简单的设备。 之前带有 Holt 的修订版板将其设置为 120°C。
也就是说、对该设备执行 ping 操作时、它会返回一个适当的可理解的重新响应。

现在、我们已经更改为您的器件、即使规格声称 125°C 是上限、但它在 82°C 以上并不能保证正确的响应。 低于此温度时、它也能正常工作。

在 82dewgC 以上它确实会响应,但是响应字符串中的某些字符低于 82degC。

端接与否没有任何区别。

请提供建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    很遗憾听到这个问题、THVD1424 应在~80°C 下正常运行。 这种行为对于其他 THVD1424 收发器是否可重复? 还是只有一个收发器采用这种方式?  

    几个其他一般性问题:

    • 您能发送原理图吗?
    • 您的运行数据速率是多少?
    • 这听起来很基本、但您的焊接步骤是什么? 在焊接时有时会大大超过我们的回流焊额定值、这可能会损坏器件。
    • 您能提供一个 A-B 引脚以及 TX、RX 引脚的波形、以便我可以准确地看到收发器在高温度下如何处理响应?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    gpmsintl-my.sharepoint.com/.../IQBU-lDOdcKiR5o-WYOWf67XAc7fcpfFdcX_ShdY5nxPF0U

    我们组成了六个组件。 它们在 80°C 至 105°C 的温度范围内测试。 没有音调会导致温度达到 125°C。
    我正在获取波形。 请参阅随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    今天是一个假期。 请提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我赶上了 E2E 问题、但明天我会给您解答。 感谢您的耐心!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到与您的原理图有关的任何内容。 感谢发送给我们。  

    此行为在其他单元中是否一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan。 我在运行一些虚假信息。 显然、我们使用竞争对手 RS485 器件的现有设计也在 80°C 以上通过测试。 我们的新设计采用您的 THD1424 和额定温度更高的处理器。

    我们为我们的问题找到了一个解决方案、您和其他在高温环境中工作的客户可能会感兴趣。 我买了一个软件“嗅探器“,以便我们可以实时观察通信数据。 我发现响应数据的前四个字节损坏、而作为正确响应一部分的其余 32 个字节没有损坏。 这是一个重要的四个(握手的一部分),这是非常一致的,只有 80°C 以上。 我假设、当处理器从接收模式切换到发送模式时、在发送之前没有足够的时间。 在切换模式(禁用接收/启用传输)后、确保在固件中插入足够多的 1ms 延迟、然后再传输解决了问题。 现在我们始终把温度提高到 125°C。 这表明上升时间存在一定的延迟或变化、可能会随温度的升高而增加。 如果您允许、一切正常。 您可以随时归档并传递。 BTW 其他制造商的 RS485 也出现了同样的问题。

    谢谢

    Jim Pitman
    GPMS 国际

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是非常有趣的。 感谢您突出显示这一点。 这实际上看起来与即使在室温下也存在的常见 RS RS-485 干扰非常相似。 本质上、在室温下、很高的电容会在从发送切换到接收时产生相同的“握手“错误。 因此、移除 RS RS-485 总线上的电容也可能对初始传输有所帮助。  

    以下是指向我参考的应用手册的链接、以防该应用手册有用: https://www.ti.com/lit/an/slla660/slla660.pdf 

    此致、

    Ethan