This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:测试模式的 GPIOx_CONFIG 设置

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619533/tcan4550-gpiox_config-settings-for-test-mode

器件型号: TCAN4550

您好:

当 TCAN4550 在 TEST_MODE_CONFIG = 1 的测试模式下使用时、运行模式和引脚配置寄存器 (h0800) 中的 GPO2_CONFIG、GPIO1_CONFIG 和 GPIO1_GPO_CONFIG 设置是否仍然相关?

例如、GPIO1 是此模式下的 RXD 输入(来自外部 CAN 收发器)。 必须将 GPIO1_CONFIG 设置为“10 = GPI–自动成为 WD 输入触发引脚。“ 还是可以保留“00 = GPO“?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 尊敬的:

    编号  当使用其中一种测试模式时、TEST_MODE_EN = 1、这将导致来自控制器或收发器的内部信号根据 TEST_MODE_CONFIG 位设置在 GPIO1 和 GPO2 引脚上进行多路复用、如数据表中所述。  器件应忽略 GPO2_CONFIG 和 GPIO1_GPO_CONFIG 设置。

    GPO2_CONFIG 和 GPIO1_GPO_CONFIG 设置仅在不使用测试模式且 TEST_MODE_EN = 0 时有效。

    此致、

    Jonathan