This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A-Q1:USB2.0 器件端合规性测试?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619444/tusb211a-q1-usb2-0-device-side-compliance-test

器件型号: TUSB211A-Q1

您好的团队、  

我们图像 USB2.0 数据是双向的、如下所示。

image.png

对于 USB2.0 合规性测试、电气测试、我们知道必须测试主机数据“发送“、而器件数据“发送“。 电路和数据方向图像如下所示。  

image.png

主机数据“receive"和“和 Drvice 数据“receive"的“的 USB2.0 联盟测试中是否显示任何测试规格? 如果没有测试、您知道它的背景吗? 数据方向图像如下所示。

image.png 

如果“接收器“端没有特定测试、通常如何将主机数据“接收“和器件数据“接收“作为应用系统级进行评估?  

在 USB2.0 合规性方面、我们如何仅通过主机数据“发送“和器件数据“发送“测试来保证接收到的数据是正确的?  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、团队

    我发布了相同的问题、因此该主题已关闭。 请支持以下 链接

    此致、
    Ochi