This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:DS90UB936-Q1 需要 EVK 套件

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB936-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619109/ds90ub936-q1-need-evk-kit-for-ds90ub936-q1

器件型号: DS90UB936-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB954-Q1

HII 团队、

我们正在寻找 DS90UB936-Q1 的 EVK 套件、请告诉我们哪里可以获取相关信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Napa、

    请使用 DS90UB954-Q1 EVM 进行评估。 954 在功能上与 936 等效、唯一的区别是每个连接的串行器支持的最大 CSI-2 带宽。 954 支持每个串行器高达 3.328Gbps CSI-2 带宽、936 支持每个串行器高达 2.528Gbps CSI-2 带宽。 您可以按原样使用 954 EVM 并限制每个连接的串行器处的 CSI-2 带宽、也可以用 936 样片替换该 EVM 上的 954。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Lucas,

    感谢您的答复!

    此致、

    Karthik