This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN-SOIC8-EVM:TCAN-SOIC8-EVM PCB 外形可用性

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618862/tcan-soic8-evm-tcan-soic8-evm-pcb-outline-availability

器件型号: TCAN-SOIC8-EVM

是否可以支持为此 EVM 提供 PCB 外形尺寸、孔尺寸和位置?  

TCAN-SOIC8-EVM

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    下面是通用设计信息、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供上述信息。 我基本上要查找以下维度 (L1、L2、W1、W2、D)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    L1 = 3000mil、W1 = 4724.06mil

    L2 =约 2600mil、W2 约 4324.05mil。  

    对于 D、 您也可以参考 NY PMS 440 0025 PH 的数据表、我估计约为 305mil、谢谢。

    此致、

    Michael。