This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041IPAPR_Detection

Guru**** 2867060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618650/tusb4041i-tusb4041ipapr_detection

器件型号: TUSB4041I

您好、  

我们 在设计中使用了 TUSB4041IPAPR USB 集线器。 当我们将其连接到 PC 时、会检测到它、但驱动程序加载不正确。 我们知道我们需要对与 TUSB4041IPAPR 芯片连接的板载 EEPROM 进行编程。 请帮助我们对 EEPROM 进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     您可以删除 EEPROM 、除非需要更改集线器配置。

      如果您仍需要 EEPROM 工具、请接受我的友好申请。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送