This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB 2.0 推导过程

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619128/tusb8041-usb-2-0-deduction

器件型号: TUSB8041

您好、

我遇到了使用 TUSB8041IRGCR 器件进行 USB 2.0 检测的问题。

在“Device Manager(设备管理器)“中、检测到 USB 2.0 设备、但它显示为  “未知 USB 设备(设备描述符请求失败)“

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是下游端口器件吗? 您是否尝试了其他端口?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是上游端口器件。  

    我使用 USB_DP_UP、USB_DM_UP 与笔记本电脑进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB3 集线器检测是否正确?

    您能否发送原理图进行审核?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  仅将 USB2.0 (VCC:S3_USB_VBUS、Data+:S3_Data+、Data-:S3_Data-、GND) 用于上游。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     在 1.1V 和 3.3V 电源上是否有任何旁路电容?

     您可以发送第 4 页的示意图吗?

     1.1V、3.3V 和 GRSTz 时的波形可以吗?

    好极了

    Brian