This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320 操作与放大器;未使用的引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618723/tusb320lai-tusb320-operation-unused-pins

器件型号: TUSB320LAI
Thread 中讨论的其他器件: TUSB320、TUSB321

请告诉我有关 TUSB320 的信息。
是否可以在不使用 I2C 或 GPIO 连接处理器或其他器件的情况下使用它?
此外、如果可以在不使用 I2C 或 GPIO 的情况下进行操作、是否对处理未使用的引脚有任何要求?

INT_N/OUT3 (6)
-ADDR (5)
SDA/OUT1 (7)
SCL/OUT (8)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以在不使用 I2C 或 GPIO 连接处理器或其他设备的情况下使用它?
    此外、如果可以在不使用 I2C 或 GPIO 的情况下进行操作、是否对处理未使用的引脚有任何要求?

    您能否详细介绍零件计划如何使用? 这里使用 TUSB321 可能会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将用于在 USB Type-C 器件和主机模式之间进行切换。 (DRP)
    最大传输速度为 480Mbps、因此考虑到成本优势、我认为 TUSB320*是最佳选择。 (供应商也建议这样做。)
    但是、由于我想在不连接处理器的情况下使用它、因此我想知道如何处理未使用的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSB320 的功能是确定 USB Type-C 连接的方向并执行标准电源协商。

    在此应用程序中、您似乎不需要知道连接的方向。 这是正确的吗?

    如果 TUSB320 的唯一用途是仅协商电源、则引脚 ADDR、OUT1、OUT2、OUT3 都可以保留为 NC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计准备就绪后、请分享原理图以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需知道连接方向。
    我和大家分享方框图、 因为很难分享原理图  
    请确认以下详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此方框图应该正常。