This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142-Q1:TDP142-Q1 关于 I2C 设置问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619561/tdp142-q1-tdp142-q1-about-i2c-setting-issue

器件型号: TDP142-Q1

您好、支持团队

我们看到 TDP142-Q1 关于 PIN13 和引脚 14 的数据表有两个问题:

Q1:“ 将此引脚上拉至 I2C 控制器的 VCC I2C 电源“我是否应该使用 1.8V 外部拉电阻器?  如果是、有什么建议的电阻器值?

q1.png

问题 2:关于 I2C 默认速度是 1MHz?

 Q2.png

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

Lawrence

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:  

    通常、I2C 以 100kHz 至 400kHz 的频率运行、这种情况对于该器件也是如此。 我们最高可以支持 1MHz。  

    对于 I2C 上拉、请使用 4.7k 上拉。  

    此致、
    j


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的答复。 让我确认以下情景:

    i2c_en ==> f = i2c 在 1.8V 下启用(当 rsvd11 =“0"且“且 rsvd10 =“0"时“时)时)。 否则、它处于 GPIO 模式(禁用 i2c)。

    因此、要在 1.8V 下启用 I2C、需要满足以下三个条件:

    (1) i2c_en = f(悬空,使引脚保持开路)

    (2) rsvd11 =“0"</s>“

    (3) rsvd10 =“0"</s>“

    如果是、引脚 13 (TEST/SCL) 和引脚 14 (TEST/sda) 是否需要 4.7k 上拉电阻器?

    注意:

    在快速模式 (400kHz) 下、上拉电阻范围为 620k Ω 至 2.2k、通常为 1.5k?

    在 Fsst MODE+(1MHz) 下、上拉电阻范围为 1.5k 至 2k、通常为 4.7k?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:  


    [报价 userid=“505972" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619561/tdp142-q1-tdp142-q1-about-i2c-setting-issue/6244299

    因此、要在 1.8V 下启用 I2C、需要满足以下三个条件:

    (1) i2c_en = f(悬空,使引脚保持开路)

    (2) rsvd11 =“0"</s>“

    (3) rsvd10 =“0"</s>“

    如果是、引脚 13 (TEST/SCL) 和引脚 14 (TEST/sda) 是否需要 4.7k 上拉电阻器?

    [/报价]

    是的、正确。 我建议在两种 I2C 模式下保持 4.7k。

    此致、

    j