This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:TCAN1462-Q1 最大数据速率说明

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619087/tcan1462-q1-tcan1462-q1-maximum-data-rate-clarification

器件型号: TCAN1462-Q1

大家好、TI 专家。

我正在考虑在 CAN-FD 数据阶段需要以 8Mbps 的速率运行的设计中使用 TCAN1462-Q1 CAN-FD 收发器。 在数据表概述中、该器件描述为支持“高达 8Mbps 的传统 CAN 和 CAN FD“、但细节有限。

具体而言、我正在寻找可靠的技术证据和对以下几点的澄清:

  1. 支持 8Mbps 数据相位速率是否是收发器经过验证的一种有保证的功能?

    • 该器件是否在温度、电压和工艺变化范围内以 8Mbps 的速率进行了测试和表征?

    • 或者、在理想条件下、8Mbps 数字是否仅为标称最大额定值?

  2. 收发器是否在 ISO 11898-2/CiA 601-4 物理层规范中完全支持 8Mbps?

    • 数据表提到了符合 ISO 11898-2:2016 和 CiA 601-4 的要求、但未明确显示 8Mbps 时的时序、压摆率或电气参数。

  3. 是否有演示 8Mbps 时的错误率或信号完整性性能的示例测试结果、验证图或应用手册?

  4. 是否需要任何建议的网络限制来实现可靠的 8 Mbps 运行?

    • 电缆长度、节点数、终端、残桩长度或信号改善建议。

如果有人告诉我特定的数据表部分、应用手册或验证文档、确认 8Mbps 在实际网络条件下是否可行且稳健、而不是仅列为“最大“信号传输速率、那将非常有用。

提前感谢!

此致、

Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    在与数据表 9.2.2 类似的理想条件下。

    2.是的,类似于 1. 即、随着条件或拓扑复杂性的增加、数据速率应受到限制。

    3 和 4。 遗憾的是、没有其他图。 请参阅以下应用手册进一步阐明了需要考虑的因素、并建议数据表的第 9.2.2 节、其中残桩尽可能短、小于 0.3m(越低越好)、尽可能小、小于 10 个残桩、如果需要、请使用 0 欧姆串联电阻器来移除节点、考虑分裂端接、避免星形拓扑、长度小于 5 至 10m、避免接地环路、使用阻抗约为 120 欧姆的双绞线、  得益于具有较低的节点数(<20 个)、同时使用控制器较强的采样点裕度 (70%到 80%)、应可实现更低的节点数。

    有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题(修订版 B)

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速答复。

    为了阐明我们的特定应用:TCAN1462-Q1 将采用点对点配置、仅连接两个节点。 单元之间的总线长度约为 2 米、两端具有适当的 120Ω 终端、没有中间残桩。

    鉴于这种最小总线长度、低负载和受控拓扑、您能否确认在–40°C 至+125°C 的温度范围和额定电源电压范围内是否支持 8Mbps CAN FD 数据阶段运行?

    具体而言、我们想了解、假设采用良好的布局和信号完整性实践、这些条件下的 8Mbps 运行是否符合器件的表征和验证工作能力。

    感谢您的支持。

    此致、

    Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    是、假设 2 节点点对点 2m 电缆长度采用良好的布局和信号完整性实践、并具有正确的端接、8Mbps 的运行速度在整个汽车温度和电源电压范围内、如数据表的第 6.9 节 FD 时序特性中所规定的 125ns I.e、8Mbps 所述。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的确认!!

    此致、

    Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    不用客气。

    请告诉我们情况如何、如果没有其他问题、您可以解决这一问题、谢谢。

    此致、

    Michael。