This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:与 TDR 有关

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617818/hd3ss3212-q1-regarding-the-tdr

器件型号: HD3SS3212-Q1
主题: HD3SS3212 中讨论的其他器件

您好团队:

我在 Interrafce 论坛上看到 HD3SS3212_Q1 的工作电阻为 100 欧姆、但我看到了一个直至 85 欧姆的浸水、所以您可以尝试帮助我在这里、我将图片粘贴到 Ref

image.png

谢谢。此致、

Niranth Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niranth:

    您能否发送您看到的哪个接口论坛上提供有关 100 欧姆的信息? 您还能展示一下如何使用该器件吗? 如果观察到 85 欧姆下的骤降、则表明潜在的阻抗不匹配。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    HD3SS3212:有关 TI USB3.1 多路复用器 HD3SS3212IRKS 的问题 — 接口论坛-接口 — 在这里我看到了和  

    我仅通过保留 HD3SS3212 模型进行了检查、并且我正在通过多路信号分离器 (HD3SS3212)(100 Ω)用于 MCU 与 ETH_SW 之间的 HSGMII 接口、并且布线布置在 100 Ω。

    对于多路信号分离器模型、阻抗会有所下降和上升。

    image.png

    该型号是否与 100 欧姆或 85 欧姆匹配、您能否确认?

    谢谢。此致  

    Niranth Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niranth:

    您的应用是否用于 USB3.0、如果是、建议使用 90 Ω 差分、并具有+/- 15%的差异。 您可以在此数据表中找到我们的 USB3.0 设计指南: https://www.ti.com/lit/an/slla414/slla414.pdfts=1733766272554&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FHD3SS3212


    100 欧姆不应该是问题、但我将与 85 欧姆进行模型匹配、看看是否不再出现骤降。 100 欧姆+/–15%约为 85 欧姆。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    我需要一个 100 欧姆的模型,因为我们的标准是+–10%(90 至 110 欧姆),你能把它建模到 100 欧姆,并分享给我,这是可能的吗?

    谢谢。此致  

    Niranth Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niranth:

    我会查看是否有任何有关模型的信息。 另外、从图中可以看出上升时间 似乎非常快、是否有可能具有更长的上升时间?

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    我保持 100ps

    您建议我保持多长时间的上升时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niranth:

    要澄清一下、您有前面所示数字的 100ps、对吗? 100ps 是合理的时间、但我将调查此器件是否需要更长的时间。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niranth:

    我仍在内部研究此问题、可能是此文件在进行时域分析时出现问题、但我正在进行验证。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niranth:

    我能够对 TDR 进行仿真、结果如下:

    **请注意此单端口,而不是差分端口。
    但是、这似乎不符合您的+/- 10%范围。

    谢谢您、

    Arya