This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416R:寻找具有非易失性输出的 GPIO 扩展器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619277/tcal6416r-looking-for-a-gpio-expander-with-non-volatile-outputs

器件型号: TCAL6416R

我希望在设计中取代 Infineon CY8C9520A-24PVXI。  我们正在进行完整的电路板旋转、不需要直接替换。  要求:

1 至 16 个双向 GPIO 引脚
2 — 具有多地址功能的 I2C 总线
3 — 非易失性输出(因此在下电上电期间保存输出状态)
4 — 输出上的 PWM(最好有)
5 — 输入中断引脚(最好具有)

TI 是否有任何东西可以满足这些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    TCAL6416R 有 16 个双向 GPIO、2 个地址、I2C 控制、以及一个针对所有 16 个 IO 的中断。  

    输出为易失性、将在下电上电时复位。  

    该器件没有振荡器、不支持 PWM 输出。  

    如果您愿意、请发送电子邮件至 t-townsend@ti.com 给我。 我可以直接与我们的系统工程师联系、 讨论 I2C 路线图的未来潜在选项。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler Townsend 
    谢谢!   

    我们目前正在考虑修改我们的要求。  如果我们这样做、您提出的部分可以为我们效劳。  如果我们确实更改了要求、我将直接与您联系。