This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:最多可以级联多少个 DS26C32AT 芯片?

Guru**** 2929780 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26C32AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619439/ds26c32at-how-many-ds26c32at-chips-can-be-cascaded-at-most

部件号: DS26C32AT

最多可以级联多少个 DS26C32AT 芯片? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    此收发器遵循 RS 422 标准。 如果设计正确、此 RS 422 接收器可以在具有 9 个其他接收器(因此总共 10 个接收器)的总线网络中使用、全部带有 1 个驱动器。  

    但是、该收发器超过了该标准。 如果数据速率、电缆长度和总线负载配置正确、则最多可以使用 32 个接收器(即 32 个节点)。  

    有关最佳 RS-485/422 RS 设计实践和一般问题、您可以参考我们的常见问题解答页面:

     【常见问题解答】 RS –485 / RS 422 收发器资源  

    此致、

    Ethan