This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:正确禁用 DS320PR410 上的通道

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619186/ds320pr410-properly-disable-channels-on-ds320pr410

器件型号: DS320PR410

您好、我正在针对使用 DS320PR410 只需要一个差分对的应用进行开发。 我想正确端接其他 3 个差分输入端的输入端、以防止出现噪声或过多功耗等问题。 请建议如何正确禁用它们。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于端接、请 通过电阻器(49.9 Ω)和电容器 (220nF) 串联至 GND、将未使用的通道 RX 连接起来。 确保用于连接端接的布线的阻抗匹配为 50 欧姆。 TX 可以保持悬空。  

     

    此致、

    Charles