This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A 热插拔失败、但冷插拔正常

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616084/tusb8044a-tusb8044a-hot-plug-fail-but-ok-with-cold-plug

器件型号: TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TUSB8044

尊敬的先生:

我们将 TUSB8044/A 用作 USB3 集线器、我们的下行端口 2(Type-A 端口)一直无法通过热插拔对 USB3 器件检测、但这适用于纯 U2.0 器件。 另一种症状是、如果我们冷脉冲 USB3 设备、则集线器可以成功检测到器件。 我们观察到此端口实际上具有更长的跟踪和 B2B 连接器、因此我们认为问题可能与 SI 相关。

是否有任何寄存器可以让我们改进芯片 TX 和 RX SI 以进行澄清?

 

BR、

Colin Liu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障端口的跟踪长度是多少? 它是否通过了 USB3 合规性测试?

     虽然无法对 TX 和 RX SI 访问寄存器、但我们提供了用于增加 TX 摆幅的电子保险丝工具。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    抱歉、我们现在没有资源来测试合规性或 PHY。 它感觉集线器没有完成 RX-Detect 或 LFPS、模糊性状态导致 Hun 也会忽略我的 Type-A 端口上的快速 U2.0 连接  

    布线长度~μ s

    TUSB8044/A 集线器<-> 1~2 英寸<-> 5Gbps B2B 连接器<-> 5 英寸<-> Type-A 连接器  

    如果可以、我们想检查摆幅或去加重寄存器、看看根本原因是否是微弱信号。

    BR、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求 电子邮件工具。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    友谊请求 — 已完成,请继续。  

    BR、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您没有接受我的请求。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我认为我正确接受了它。

    BR、

    Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您可能不接受正确、请问我有您的电子邮件吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    colin@pantherun.com

    BR、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的电子邮件地址。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、

    我确实清除了 cfgActive 并且(SMBUSZ 引脚为低电平)、这里是日志、swing2[3:0}没有变化。

    root@agilex5:~# i2cset -f -y 1 0x44 0xf8 0x2
    [2513.654824] USB 1-1:USB 断开连接、设备编号 22
    root@agilex5:~#[ 2513.659932] usb 1-1.5: usb disconnect, device number 23

    root@agilex5:~# i2cget -f -y 1 0x44 0xDA
    0x18
    root@agilex5:~# i2cset -f -y 1 0x44 0xDA 0x1F
    root@agilex5:~# i2cget -f -y 1 0x44 0xDA
    0x19
    root@agilex5:~# i2cset -f -y 1 0x44 0xf8 0x1
    root@agilex5:~#[ 2544.330578] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新高速 USB 设备编号 24
    [2544.492279]集线器 1-1:1.0:找到 USB 集线器
    [2544.496210]集线器 1-1:1.0:检测到 6 个端口
    [2544.794549] USB 1-1.5:使用 xhci-hcd 的新高速 USB 设备 25
    [ 2544.905031] hid-generic 0003:0451:82FF.000c:设备没有监听程序、正在退出

    root@agilex5:~# i2cget -f -y 1 0x44 0xDA
    0x19
    root@agilex5:~#
    BR、
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin:

      您如何检查由于 USB3 无效而导致摆幅没有变化?

    好极了

    Brian