This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:带长电缆的 DS90UB953

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615199/ds90ub953-q1-ds90ub953-with-long-cable

器件型号: DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB960-Q1

您好、  

对于即将推出的新设计、我计划使用 DS90UB953 DS90UB960-Q1 作为摄像头 FPD 链路的串行器首选器。 其他要求是使用长达 20 米的长电缆。

您建议使用其他元件来延长电缆长度

谢谢你

STAS   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可通过使用互连并加入多根较小长度的电缆来延长电缆总长度。 然而、每种连接都会带来阻抗不匹配和信号损耗的潜在影响。  为了限制潜在的信号丢失或损坏、 建议在应用中限制连接的使用。 如果需要互连、请务必注意整个互连的阻抗和信号质量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些信息是您要查找的信息吗? 此外、我们营销团队的成员可能会与您联系、讨论有关您的用例的详细信息以及 TI 在需要时提供更多支持的方式。