This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31-32EVM:是否可与 SPI 霍尔效应位置传感器搭配使用

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31-32EVM, SN65LVDS31-33EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620348/sn65lvds31-32evm-is-it-usable-with-spi-hall-effect-position-sensor

器件型号: SN65LVDS31-32EVM
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS31-33EVM

您好:

我有一个具有 SPI 输出的霍尔效应位置传感器 (Micronas HAL3900)。

SN65LVDS31-32EVM 是否可用于通过电缆将 SPI 从该传感器传递到主器件 µC?

通信时钟频率关于 1MHz。

在这种情况下,一个板是否足够?

此致、

Mathieu LALLEMANT

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathieu

    您可以使用 SN65LVDS31-33EVM 来传输 SPI。 请参阅此 参考设计 、了解如何使用 EVM 实现 SPI。

    谢谢

    David