This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:SM65CML100 电流消耗

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100, SN65CML100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617546/sn65cml100-sm65cml100-current-consumption

器件型号: SN65CML100

您好:

我担心的是 SN65CML100 的电流消耗。 数据表中给出了 12mA 最大值为 9 到 9 的值。 但我在 24.17mA dc 的评估模块上进行了测量。

我的测量对象是:

  • 接地输入  
  • 悬空输出
  • J3 - Vcc1(芯片的引脚 5、GND)连接到 GND

我想理解。 请您指出我的测量结果有什么问题吗?

太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    您是否在未经任何修改的情况下使用此页面中的官方 EVM?  https://www.ti.com/tool/SN65CML100EVM 

    能否共享要施加到 Vcc 的电源电压? 此外、引脚 8 是 Vcc、而不是引脚 5。 您能否确认使用了正确的引脚、以及如何测量流入器件引脚 8 的电源电流?  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:


    感谢您的答复。  

    • 是的、我确认我使用了我从 Digikey 购买的官方 EVM SN65CML100EVM (296-20537-ND)。  
    • 我做了 2 个更改:  
      • 我将 J3 连接到 GND、以将芯片的引脚 5 连接到 GND。
      • I 移除了 C1、C2、C6 和 C7(电源轨上的大容量电容器)。
    • 我通过台式电源使用漂亮稳定且安静的 3.3VDC 为 EVM 供电。
    • 我使用与 PSU 串联的 6.5 位电流表测量了平均电流。

    存在跳线 JMP2(将芯片的引脚 4 连接到 GND)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:  

    VBB(引脚 4)是器件的基准电压输出、在组装 R5 时用于偏置 LVPECL 输入。 如果您将此引脚连接到 GND、可能会从该引脚中汲取额外的电流。 如果不使用此引脚、则应将其保持悬空状态。  

    此外、在该 EVM 中、J2 是 EVM GND、J3 是 DUT GND、J1 是 Vcc。 似乎您没有适合此电路板的电源/接地连接。 请 参阅用户指南中的图 2-2(见下文)并相应地调整连接。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    当我说引脚 4 与 JMP-2 连接到 GND 时、这是不正确的。 该跳线实际上将去耦电容器(EVM 和 C12 之间)连接到引脚 4;它不会将引脚短接至 GND。 很抱歉混淆。 电路板的供电方式与您所示完全相同、只是“电源 2“设置为 0V  

    最后、我向芯片输出添加了两个 51Ω 终端电阻 (R2 和 R3) 到 GND、电流消耗降至 16mA。  这比原始 24mA 更好、但仍然高于规格 (9mA 至 12mA)。

    再次感谢您的支持、Matt。 现在我知道为什么我弄错了。