This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406YZPR 和 TXS0202 与 I2C 转换器的兼容性(DSBGA 封装)

Guru**** 2892300 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0202, TXS0102, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620361/tca9406-tca9406yzpr-and-txs0202-compatibility-for-i2c-translator-dsbga-package

器件型号: TCA9406
主题中讨论的其他器件: TXS0202TXS0102

您好、

我需要组装使用 I2C 转换器 TCA9406YZPR(DSBGA 封装)设计的电路板。 但此组件数月内缺货...截至 2026 年 8 月...

所以我想知道采用相同封装的 TXS0202 芯片是否可以用作 I2C 应用的解决方案?

提前感谢您的帮助。

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9406 与 TXS0102 相同。 一个也缺货。

    TXS0202 专为芯片间 USB 协议而设计;如第 4 页的图 1 所示、它具有动态切换的内部上拉和下拉电阻器。 下拉电阻器相当弱、因此这可能适用于 I²C Ω 电阻器;可能需要添加外部上拉电阻器。