This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:TLK10232:交叉点开关不工作

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615316/tlk10232-tlk10232-crosspoint-switch-not-working

部件号: TLK10232

您好、

在其中一个设计中、我们使用了 TLK10232 器件作为 XAUI 到 10G-KR 转换器以及交叉点开关。  

请参阅随附的图以了解系统的概览视图。

tlk10232 块 Diagram.jpg

使用的 REFCLK 为 156.25MHZ、并连接到 REFCLK0。

如随附的方框图中所示、

-通道 B 的 LS 侧保持未连接状态。

-必须在 HS TX A & B 上复制 A 的 LS RX

-必须根据 PRTAD0 引脚状态或根据 MDIO 配置从 HS RX A 或 B 中选择 LS TX。

在这里、我们遵循了应用手册.tlk10232_BringupProcedurs_v2.pdf 中提到的配置。

注意以下我们的观察/问题、

1. 交换机结构 A 处的 HS A 链路仅在 LS A(网络处理器的 XAUI)已启动并配置时才会出现。 我们的理解是、LS 和 HS 侧可独立进行链路训练。 这是正确的、还是应该配置并启动 LS 侧器件以使 HS 侧启动?

2.我们能够通过通道 A (LS-A -> HS-A) 建立链路,并通过 TLK10232 将流量从网络处理器发送到交换结构 A。

3.但是,数据交换机配置未正确进行,因此我们无法通过 LS-A 和 HS-B 在网络处理器和交换机结构 B 之间建立数据通信  

您能否通过 LS-A 和 HS-B 共享在网络处理器和交换机结构 B 之间建立数据通信所需的配置

此致、
Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我们将研究这一点、并在本周为您提供最新信息。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    是否有关于上述查询的任何更新?

    此致、

    Rajesh