This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:使用 LSF0108-Q1 作为不进行电平转换的开关器件

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619577/lsf0108-q1-using-lsf0108-q1-as-a-switching-device-without-level-shifting

器件型号: LSF0108-Q1

你(们)好

我们将 LSF0108-Q1 用作 QSPI 1.8V 接口的开/关开关。 信号由 1.8V 电平的推挽驱动器驱动。 LSF0108-Q1 开关之后的预期输出电平也需要为 0V 至 1.8V 电平。 我们需要确保正确理解数据表

  1. 假设我们通过推挽驱动器直接驱动 EN 引脚来驱动 EN 引脚。 启用 LSF0108-Q1 开关导通状态的电压电平需要为 2.6V (* 1.8V + 0.8V) 或更高、对吗? 将 EN 引脚电压电平仅达到 1.8V 会导致输出钳位到大约 1.2V、对吗?
  2. 假设采用以下实现方式、除非 A1 上使用了 1.8V 上拉电阻器、否则 A1 引脚上的电压将不会达到 1.8V、对吗?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennady、

    我们仍在研究这一点、不久将提供最新信息。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennady、

    通常建议使用开漏驱动器来配置使能引脚。 根据这段 Logic Minute 视频: 针对 LSF 系列使用使能引脚|视频|德州仪器 TI.com

    但是、 如果您继续使用推挽驱动器、请参阅下面具有类似架构的器件图。  

    如您所说、如果您将 EN 引脚偏置到 VrefA、输出端的上拉电阻器会将信号的剩余部分驱动至 1.8V、则输出端会钳位在 1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Nathan。

    我们将更新设计。