This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:Jetson Orin NX 载板设计中 TUSB8041 的 PCB 原理图和连接指南

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, TUSB8041, TUSB8041EVM, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612289/tusb8041evm-pcb-schematic-and-connection-guidelines-for-tusb8041-in-jetson-orin-nx-carrier-board-design

器件型号: TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8041TUSB8042A、TUSB8041A

尊敬的 Texas Instruments 开发人员支持团队:

我希望您做得好。

我提出此问题是有关在定制载板设计中使用 TUSB8041 USB 3.x 集线器控制器的技术支持请求。

我目前正在设计基于 NVIDIA Jetson Orin NX 平台的定制载板。 在 NVIDIA 参考设计中、使用了 Realtek USB 集线器 IC。 对于我们的定制设计、我们计划将 Realtek USB 集线器替换为 TI TUSB8041、并评估 TUSB8041EVM。

为确保正确和可靠的实施、请您提供以下支持:

  • 适用于载板设计的 TUSB8041 参考原理图或应用电路

  • PCB 布局指南和高速布线建议

  • 连接 SoC(如 Jetson Orin NX)时上行(主机)和下行端口的连接详细信息

  • 电源时序、复位和时钟建议

  • 与嵌入式平台集成相关的任何其他设计手册或应用报告

这些文档将帮助我们将 TUSB8041 正确集成到定制电路板中、并避免潜在的设计问题。

感谢您的支持。 请告诉我是否需要我本人提供任何其他信息。

此致、
Mohammed Navas
硬件设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Mohammed :  

      建议使用 TUSB8042A、TUSB8041 是一个相当旧的器件。

     请接受我的友谊、这样我就可以向您发送 EVM 文件和设计指南。

    好极了

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../USB-3.0-HUB.pdf

    主题:基于 TUSB8041EVM 的 KiCad 原理图验证请求

    尊敬的 TI 支持团队:

    感谢您对 TUSB8041EVM 的支持。

    我们已在中创建了定制的 USB 集线器原理图 KiCad 它基于 TUSB8041EVM 参考设计、适用于我们的定制载板。 我们的 USB 主机是 NVIDIA Jetson Orin NX 我们的目标是支持 使用 USB 3.0 集线器的四个 USB 连接器 SuperSpeed 运行速率高达 5Gbps

    我们希望在中请求您的帮助 检查并验证原理图连接 确保这些器件遵循 TI 建议的设计指南和最佳实践。

    您能否查看随附的 KiCad 原理图并确认:

    • 纠正与 NVIDIA Jetson Orin NX 的上游连接

    • 更正下游 USB 端口连接

    • 电源、时钟和复位电路

    • Strap 配置引脚

    • 支持 USB 3.0/5Gbps 运行

    • 任何必要的布局或原理图改进

    如果有任何建议的更改或其他参考文档、请与我们分享。

    感谢您的持续支持。

    此致、
    Mohammed Navas

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mohammed :

     我正在进行原理图审阅、工作将于明天完成。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Mohammed :

     随附的是用于原理图审阅的注释、  

    e2e.ti.com/.../TUSB8041_5F00_sch_5F00_review_5F00_NVDA.pdf

     有关 TI 建议的设计指南:

    1:确保 1.1V 和 3.3V 电源符合上电顺序 。

    2:在 PCB 布局中、将旁路电容器尽可能靠近电源引脚放置。  

    3;请遵循数据表中高速信号的设计指南。

      此外、建议使用 TUSB8042A 或 TUSB8041A 来替换 TUSB8041。

     顺便说一下、 该系统中的集线器是什么应用?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请查看随附的原理图、并帮助我们验证以下几点:

    1. 电源时序验证
      请确认原理图中实施的当前电源时序是否适用于预期操作。
      如果需要进行任何更改、额外的部件或不同的顺序、请给出相应建议。

    2. 设计规则和建议
      我们需要您提供与以下方面相关的建议或参考设计指南:

      • RC 时序电路选择(电阻器和电容器值)

      • 计时元件放置指南

      • 用于确保稳定可靠运行的布线注意事项

      • 任何布局预防措施、以避免噪声、误触发或时序不准确

    此外、如果有 TI 应用手册、参考设计或设计规则文档 与上述时序或电源时序实施相关的信息、请与我们分享。

    您的反馈将帮助我们确保正确的功能以及对 TI 最佳实践的遵从。

    感谢您的支持。 我们期待着您的指导。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源时序验证

    上电序列看起来正常

    [报价 userid=“682095" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612289/tusb8041evm-pcb-schematic-and-connection-guidelines-for-tusb8041-in-jetson-orin-nx-carrier-board-design/6224765

    设计规则和建议
    我们需要您提供与以下方面相关的建议或参考设计指南:

    • RC 时序电路选择(电阻器和电容器值)

    • 计时元件放置指南

    • 用于确保稳定可靠运行的布线注意事项

    • 任何布局预防措施、以避免噪声、误触发或时序不准确

    [/报价]

    对于 RC 时序、GRSTz 引脚内有 PI、外部 1uf 电容 应满足 3ms 复位要求。

    对于晶体、需要靠近 XI/XO 引脚放置。

    对于旁路电容器、将电容器放置在靠近电源引脚的位置、每个电源引脚上至少需要 1 个电容器。

    对于高速信号布局、请遵循数据表中的布局指南。

    顺便说一句,什么是基卡德?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kicad 是用于 PCB 设计的软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、USB 集线器设计是使用完成的 TUSB8041RGCR 、并对原理图进行了审阅和验证。

    我们现在计划将此器件替换为 TUSB8041ARGCR 因为两个器件具有相同的引脚排列和空间占用。

    请查看之前批准的原理图并确认以下内容:

    • 新的 IC 是否可以与现有原理图正常工作?

    • 使用 TUSB8041ARGCR 而不是 TUSB8041RGCR 时、原理图中是否需要进行任何更改?

    非常感谢您的确认、以便继续进行下一步操作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 TUSB8041 替换为 TUSB8041A、无需 更改任何内容。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你