This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:设计审查 — TPS3808G33DBVR

Guru**** 2987790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619334/tps3808-design-review--tps3808g33dbvr

器件型号: TPS3808

尊敬的 TI 团队:

我们计划使用可编程延迟监控电路 (P/N:TPS3808G33DBVR)。
我随附了我们的设计图像以供您参考。

请检查电路设计并提供宝贵的反馈。

 此致、

Sandhiya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    我检查了原理图、电路看起来很好。 只是仔细检查复位网络的标称电压是多少?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    原理图: RESET 网络的 IO 电压为 3.3V
    建议在数据表中提供 SENSE 引脚 0 至 6.5V 的电压电平  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    一切都很好。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的支持!