This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S009:为什么工作环境温度 85°C?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S009, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619919/tpd4s009-why-is-the-operating-ambient-temperature-85-c

器件型号: TPD4S009
主题中讨论的其他器件: TPD4E1U06

您好的团队、

我对该器件的工作环境温度 (Ta) 有疑问。

为什么 TPD4S009 85°C 的最高工作环境温度是多少?

TPD4E1U06 等器件的最大 125°C 为、某些器件 的最高 125°C 可达、因此请解释 TPD4S009 的额定电压为 85°C。

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota-San、  

    TPD4S009 是一款较旧的器件、与我们大多数其他二极管采用不同的工艺。 根据该过程、它只能支持 85°C。  

    此致、

    McKenzie